• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

DSP KIT 4x3 (U)HD, Материнские платы с цифровым аудио процессором

Solanto

Well-known member
Выпустили.
HDMI / I2S аудио адаптер, Приемопередатчик интерфейса I2S через HDMI.

Посмотреть вложение 2001

Подключайте I2S ЦАПы через HDMI
Я правильно понимаю, что бля того что-бы эта плата стала приемником, надо все джампера снять? А что-бы передатчиком, должны джампера быть установленны? Всё верно?
 

Oleggraf

Well-known member
Я правильно понимаю, что бля того что-бы эта плата стала приемником, надо все джампера снять? А что-бы передатчиком, должны джампера быть установленны? Всё верно?
Эти джампера переключают режим Мастер-Слэйв. Чтобы эта плата стала приёмником, её нужно подключить ко входу I2S, передатчиком - к выходу I2S.
 

Дюжбан

Well-known member
Здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите каким образом загрузить проект из сигма студии. Подключил usbi по spi к плате, накинул селфбут, рефлекс не снимал, жму загрузку, но вот индикатор частоты не показывает 48 и вероятно загрузка происходит с рефлекса. Суть проблемы как подключится к плате из сигма студии, не разбирая ничего. Спасибо. ///нужно к примеру подстроить и отслушать проект не программируя рефлекс
 

Евгений

Administrator
Команда форума
накинул селфбут
Это не нужно, selfboot должен быть неактивен, т.е. джампер должен быть снят.

индикатор частоты не показывает 48
В проекте SigmaStudio порт I2S, к которому подключен индикатор, должен быть активирован.

Суть проблемы как подключится к плате из сигма студии, не разбирая ничего.
1) Очистите память Reflex.
2) Измените USB VID, PID Reflex, т.к. при очистке памяти они тоже удаляются и будут использованы идентификаторы по умолчанию.
3) Отключите питание.
4) Подключите к системе Sigma Link.
5) Теперь Reflex можно использовать как аудиокарту и с помощью Sigma Link изменять конфигурацию DSP "на лету".
 

Дюжбан

Well-known member
Это не нужно, selfboot должен быть неактивен, т.е. джампер должен быть снят.


В проекте SigmaStudio порт I2S, к которому подключен индикатор, должен быть активирован.


1) Очистите память Reflex.
2) Измените USB VID, PID Reflex, т.к. при очистке памяти они тоже удаляются и будут использованы идентификаторы по умолчанию.
3) Отключите питание.
4) Подключите к системе Sigma Link.
5) Теперь Reflex можно использовать как аудиокарту и с помощью Sigma Link изменять конфигурацию DSP "на лету".
Евгений, спасибо. Тогда понятно почему. А если джампер у рефлекс бросить на boot и не стирать ничего? Загрузка тоже ведь пройдет?!
 

Евгений

Administrator
Команда форума
Подскажите на панельке с дисплеем светодиод mute на каком gpio сидит?
Это ws2812b, подключен к выводу для RGB светодиодов.
Схема https://static.chipdip.ru/lib/672/DOC017672176.pdf
В руководстве по ChipStudio " Соответствие линий GPIO модуля Reflex " стр. 38.

Можно ли питать платформы от 16В?
Потребуется заменить резисторы R8, R51 таким образом, чтобы при подаче 16 В на затворе транзистора VT5 было не более 3,3 В.
 

balu-86

Member
@Евгений , Добрый день, а вместо рефлекса можно использовать RDC2-0051v2 с возможностью переключения генераторов?
 

Евгений

Administrator
Команда форума
@Евгений , Добрый день, а вместо рефлекса можно использовать RDC2-0051v2 с возможностью переключения генераторов?
RDC2-0051v2 определяет активный проект для переключения либо по состояниям входов, либо по частотам сигналов LR, BCLK. Для первого варианта отсутствует источник смены состояний линий. Второй случай возможен, только если аудиопоток будет подаваться на входной I2S-порт DSP от источника. Загружать в DSP с помощью RDC2-0051v2 только один проект и не менять его не имеет смысла, т.к. в таком случае DSP можно использовать в режиме SelfBoot для загрузки с внешней памяти.
 

Gajdar

Well-known member
1. Евгений, с 051 как раз понятно по старым проектам - там 051 на лету меняет проект от сигнала с малинки (через дрова?) и как раз с внешней памяти программирует нужное в дсп. А тут то как организовано переключение параметров адау? все коэффициенты и прочее от частоты кварца..
2. Будет ли подобное решение с входом от малинки по типу дсп машин только с 1452 или 1467 и цифровыми выходами? И дрова в малинку типа аудиокарта для переключалки.
 
Последнее редактирование:

Евгений

Administrator
Команда форума
А тут то как организовано переключение параметров адау?
Этот сделан под Reflex. Reflex управляет всем.

Будет ли подобное решение с входом от малинки по типу дсп машин только с 1452 или 1467 и цифровыми выходами? И дрова в малинку типа аудиокарта для переключалки.
 

Gajdar

Well-known member
То есть без рефлекса переключалка кварцев работать не будет? А зачем тогда есть spdif и i2s входа?

А этот проект интересен именно тем, что можно сделать фильтр и по цифре вывести на ВЧ и НЧ усилители чисто i2s линии. а ЦАП+усилки установить в корпус АС. 4 канала или 6 по цифре именно. Зачем бы ДСП такой мощный и нужен. Для тембров как раз и 1701 хватило бы.
 

Дюжбан

Well-known member
Этот проект интересен тем, что умеет взять исходный верный сигнал и обработать его на той же частоте для того, чтобы поправить субъективность восприятия тембра при минимальных нелинейных, интермодуляционных и фазовых искажениях! Это решение от ЧиД. Всё остальное просто обычный автозвук. Всем удачи! Инженерам респект!
 

Дюжбан

Well-known member
Добрый день. В панельке с дисплеем перевернуты переменные резисторы. В идеале бы конечно максимум это полюс +3.3В. Электронщик переделает, программист перепишет). По кикаду они ведь у Вас наоборот (в сапре раза два нумерацию выводов меняли). И именно громкость лучше посадить на aux0, в сигме более продвинутые инструменты можно использовать. Все здорово, но очень не хватает пары резисторов на aux и еще бы кнопок скажем для прессетов эквалайзера. По чипстудии все здорово, комменты бы добавить. Очень гибко можно все настроить только путаешься. В общем все отлично.
 

Oleggraf

Well-known member
Добрый день. В панельке с дисплеем перевернуты переменные резисторы. В идеале бы конечно максимум это полюс +3.3В. Электронщик переделает, программист перепишет). По кикаду они ведь у Вас наоборот (в сапре раза два нумерацию выводов меняли).
А кто мешает в Сигме инвертировать таблицу громкости? Чтобы они в нужную сторону работали.
 
Верх