• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

Недавний контент Roman K

  1. R

    ЦАП CDD-011 это стерео темброблок с сабвуфером

    Приветствую! Модернизирую проект ADAU1452_AD1934_Natural (взят с форума, через вход USB Reflex все работает). Но, в качестве ЦАПа планирую использовать AD1933 с дифференциальными выходами. Связка ADAU DSP KIT (порт I2S Out1) и AD1933 (DAC1) через TDM8. Основная цель - получить от AD1933 шесть...
  2. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Спасибо за ответ! Смоделировал Вашу конфигурацию – импульсный БП на 48 В 350Вт и автодинамики 90Вт на 4Ом (НЧ/СЧ + ВЧ). Динамики к усилку подключал поканально. У меня чуда не произошло, фоновый шум остался (на НЧ/СЧ слабее, на ВЧ сильнее). Этот фон можно услышать при установке громкости на ноль...
  3. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Спасибо за информацию! Скажите пожалуйста, а какой у Вас источник питания усилителей? И как у Вас подключена акустика – усилитель к динамику напрямую или к многополосной системе с пассивными фильтрами?
  4. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Усилитель RDC2-0034v3 от ЧиД на TPA3255 отзыв. Приобрел вышеупомянутые усилители (3 шт.). Подключал к RasPi DSP Machine 1, все работали. Однако, обратил внимание, что в паузах музыки присутствует фоновый шум в динамиках (от всех усилителей). Фон слабый, но на близком расстоянии (до 30 см)...
Верх