• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

Результаты поиска

  1. J

    Новая ChipStudio

    Докладываю. Проблема решена. Nth filter управляется как надо. Хорошая работа. Но... Найдена другая. Слетают настройки GPIO на NOT ACTIVE. Проект приложен. Он был открыт CS 1.00 из сделанного в версии 99.5. При открытии были сброшены 2 настройки GPIO для резисторов и кнопок. После этого если...
  2. J

    Новая ChipStudio

    забудьте, сам проверю. благодарю.
  3. J

    Новая ChipStudio

    А вот эта особенность 1467 в новой студии не поборена случайно? https://forum.chipdip.ru/index.php?threads/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5.338/post-15488
  4. J

    RDC4-0027v2 ADAU1467

    Это работает, управляю по общему SPI (не GPIO SPI) Reflex 3.0 с разными CS на разные пины. Именно такими модулями. Sigms Link пытался на I2C 1467 повесить в параллель, сразу не взлетело, но и не тратил много времени. Может и можно.
  5. J

    Вопросы по работе

    Попробую поднять тему. Евгений, пожалуйста, прокомментируйте №101. Спасибо.
  6. J

    Вопросы по работе

    Прошу прощения. Вот проект. 2 Nth фильтра. Причем один (HFflt) даже как-то работает. 2ой, LFflt не могу заставить. Все вроде одинаково, только частоты среза отличаются. xml - модифицированная. файлы с данными не тронуты. Вроде все идентично. Один работает, другой - нет. Уничтожал и создавал...
  7. J

    Вопросы по работе

    Евгений, Что-то не выходит обмануть CS. Поменял порядок в xml-ке (ModulParameter) в соответствии с файлом данных из SS. Звук просто пропадает. Ваш прошлый подготовленный проект не содержит данных для Nth. Если данные подгрузить он также не работает. Не срывается в шум но и не работает - просто...
  8. J

    Вопросы по работе

    Благодарю за быстрый ответ. То есть в логике CS все-таки что-то менялось и мне не кажется, что блок Nth работал (и работает) у меня в другом проекте. Правда там 1701 управляется 0051v2. И я его прошивал не позднее августа 23го. Наверно 99.3 тогда была крайняя. В любом случае приятно удивлен...
  9. J

    Вопросы по работе

    Здравствуйте, Проблема с работой CS99.5 (и 99.4) тоже с N-th filter из SigmaStudio. Проект на Reflex 3.0+1467+1938. Просто кроссовер(2х полосный) на одном канале и Nth на другом. Естественно все работает из самой SS. При загрузке проекта в Reflex при первой же посылке данных в Nth...
  10. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Благодарю за подробный ответ. Я взял и методом тыка поменял делитель у GEN1 на 3.0 с 6.0 и 1467 стал 96кгц на всех портах, в ядре и везде. Но ваш метод тоже попробую, наверно он более "научный". Start pulse вообще никак не влиял на звук (всегда делаю с загрузкой проекта).
  11. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Кстати интересно обладает ли такой функциональностью Reflex2.0. Не нашел зарыва +5 от USB как VBUS у 3.0
  12. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Да, спасибо, я в целом умею с ASRC. Проблема в том, что не могу получить на выходах ничего кроме 48...
  13. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Чтобы история была завершенной сообщаю, что связка Reflex3.0->ADAU1467->ES9038 завелась. Управляет всем рефлекс. Всем спасибо за советы. Не для этой темы вопрос, но все-таки: как менять Fs в ADAU1467? проставление частоты только в проекте в SigmaStudio не помогает. Надо что-то в конфигурации...
  14. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    RDC4-0027v2 вторая видимо
  15. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    не могу сейчас сказать. покупалась 2года назад.
  16. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Сначала DAC и 1467 включены и работают, потом подключаю рефлекс (опустим момент с передергиванием I2C к DACу, я писАл об этом на этой странице #266). Подключаюсь к DSP из SigmaStudio, загружаю проект. (проект работает при подключении AD1938 после 1467). В проекте просто на 2х каналах по...
  17. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Пробовал и 48 и 96.
  18. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    12.288М, на DSP стоит свой.
  19. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Привет. Прошу прокомментировать картинку. В 1467 залит простейший проект с входом, выходами и генератором. И переключателем между входным от Рефлекса или от генератора. Естественно все земли соединены. DSP и DAC питаются отдельно. На выходе 1467 есть сигнал - проверено осциллографом. DAC...
  20. J

    ES9038Q2M аудио ЦАП

    Работает - спасибо. Еще один, возможно обсуждалось. ES работает от отдельного питания. Перепрошиваю Рефлекс. Переподключаю USB. DAC не выключался. Рефлекс НЕ стартует (не горит зеленый, платка не видна в виндовс). Если отключить I2C(при отключенном Reflex) и подключить его заново также...
Верх