• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

Результаты поиска

  1. B

    RasPi DSP Machine 1, ChipDip DAC, ADAU1701 - аудио процессор для Raspberry Pi

    Евгений, добрый вечер! Да, все верно - мы говорим про Machine1. Подключение по схеме - кнопка выключения заведена через плату питания и коммутации на GPIO3. Плагин, естественно , стоит. Само интересное, что пока гонял плату в перезагрузку с отключением питания вручную, в какой то момент система...
  2. B

    RasPi DSP Machine 1, ChipDip DAC, ADAU1701 - аудио процессор для Raspberry Pi

    Евгений, Олег, приветствую! Вопрос - подтянул через 10к управление реле к 3,3В. При смене проектов клацать реле стало тише , но полностью не перестало. НО - перестал выключаться комбайн, что с кнопки, что из Волюмии - распберри выгружается, но на реле импульс отключения не приходит, так все и...
  3. B

    RasPi DSP Machine 1, ChipDip DAC, ADAU1701 - аудио процессор для Raspberry Pi

    Вопрос к Олегу или Евгению: собрал dsp machine1 - все работает, но при смене проекта (изменениии бит/сэмрл рейта) нещадно клацает реле модуля включения. Собственно вопрос - лечить подтяжкой управляющего релюхой сигнала к 3,3v? (Как в варианте hifiN2, похожая была проблема). Прошивка контроллера...
  4. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Добрый день! а разве где то аналоговые входы и микрофоны упоминались? Данная машинка имеет вход I2S и по сути является ЦАПои с выведенными программируемыми регулировками и все, сама малина работает в качестве стриммера. Если нужны аналоговые входы стоит посмотреть на RasPi DSP Machine 1 - там...
  5. B

    Скажем так - записей, на которых отчетливо слышно разницу, весьма не много и это в большей...

    Скажем так - записей, на которых отчетливо слышно разницу, весьма не много и это в большей степени поиск бескомпромиссного звучания. Если интересно посмотрите, что это за цап: ADI-2-DAC FS - RME Audio Interfaces | Format Converters | Preamps | Network Audio & MADI Solutions (rme-audio.de)...
  6. B

    PS по качеству звука "машинки" от Чипа - сравнил одни и те же композиции на одних наушниках...

    PS по качеству звука "машинки" от Чипа - сравнил одни и те же композиции на одних наушниках между Чиповской машинкой и своим цапом RME-ADI2DAC. РМЕ-шка, которая дороже в 25-30 раз, безусловно удобнее, красивее и навороченнее на порядок, но вот что касается звука - тот самый случай, когда...
  7. B

    Еще накрутил всякой индикации (на форуме писал). К сожалению, разбираться с программированием...

    Еще накрутил всякой индикации (на форуме писал). К сожалению, разбираться с программированием регистров пцм-ки совсем нет времени, да и лениво по такой жаре в компе зависать. Эквалайзер вполне устраивает. Успехов в "нелегком" хобби! Будут новые идеи - делитесь - всегда интересно.
  8. B

    Приветствую, Наиль! Тоже проходил все этапы как у Вас :) - нормально НЕ РАБОТАЕТ. В итоге тоже...

    Приветствую, Наиль! Тоже проходил все этапы как у Вас :) - нормально НЕ РАБОТАЕТ. В итоге тоже перешел на проект Олега, единственно - перестроил центральную частоту эквалайзера на 3,3 кГц - мне так кажется более правильным и комфортным, но это слуховые предпочтения и особенности АЧХ ушей.
  9. B

    Подключаем Spotify, Tidal, Qobuz к акустике. Или усилитель со стримингом

    С индикатором хорошая идея, однозначно Like! Из немного забавного, может кому интересно будет: Развлекаюсь с настройками тонкомпенсации и поскольку постоянно кручу ручки тембров, громкости для проверки и настройки, для удобства в Чипстудии к последнему проекту Олега добавил следующую индикацию...
  10. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Отчет по проекту ОЛЕГА : Все очень классно!!! Что добавил - на кнопку Супербасс прицепил блокировку тонкомпенсации - при ее нажатии ТК, "выкл", еще раз - "вкл" поскольку уровень ТК завязан с крутилкой громкости, при повороте ручки громкости ТКсразу подключается. Алгоритм аналогичен кнопке...
  11. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Олег, приветствую! Очень элегантное решение!!!! На мой вкус, форма АЧХ очень достойная и похожа на АЧХ тонкомпенсации советского усилителя Корвет 068. Про некую странность АЧХ от TI я выше писал, и в родном Loudness усиление по частотам влияет и на максимальном уровне громкости. Это приводит к...
  12. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Приветствую! Спасибо за решения PPS!!! У. Вас тот же эффект что и у меня, но после смены трека с обрывом потока данных не просто кнопка не работает, а отключается фильтр Loudness СОВСЕМ :( Сегодня пол ночи экспериментировал и строил похожие схемы. Вариантов проверил много (благо когда под рукой...
  13. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Вопрос к Олегу и Евгению: Прошу помощи гуру!!!! Такой косяк с моим проектом - слушал тестовые записи длинным куском (Flac - без разбивки на песни целый альбом), потом другой с другим битрейтом и частотой - все ок. Сегодня было время- решил погонять тестовые сигналы (коротенькие кусочки) и...
  14. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Давайте, если не скучно опишу, что и откуда берется (так как не имея установленной PurePath посмотреть алгоритм негде): // Зачем это вообще надо: из Wiki- Чувствительность человеческого слуха различна к звукам разной частоты, которые имеют одно и то же звуковое давление. Иными словами, звуки...
  15. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Доброго дня! Надеюсь меня не забанят навечно админы за длинные посты, но коротко не получается:( Давайте сначала я сходу отвечу коротко на вопросы, а дальше, если интересно попробую расписать подробно. 1. Если включить стример на средней громкости тонкомпенсация будет на нуле? Нет, она будет...
  16. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Короткий отчет: Прослушал работу стримера с фильтром Loudness на мониторной акустике Genelec-8250A (не HI-End, но уж дешевкой точно не назовешь), заодно посмотрел и на Yamaha HS8. Играет как должно. Единственный косячок который заметил - при переключении источников (конкретно на вэб радио) в...
  17. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Послушал Пашу Кашина, ностальгия - в совсем старые времена был слегка причастен к съемке его первых клипов в Питере. Про саму запись - спектрально очень насыщена и лоуднес должен реально работать. Сейчас выкрою часик (времени как всегда не хватает на любимое хобби) и на не своей акустике...
  18. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Сочувствую , всегда печально, когда что-то сгорает :( Про тонкомпенсацию - совершенно верно описали. Я тоже идеологию компенсации кривых равной громкости описывал выше - вся соль в том, чтобы при уменьшении общей громкости НЧ и ВЧ "уменьшались не так быстро как СЧ". Вот так это выглядит в нашем...
  19. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Очень странно :( Гоняю проект уже несколько дней и в основном на небольшой громкости. Хорошо, что написали, сейчас есть возможность погонять машинку на разной акустике и усилителях и погромче. Если не секрет, что за композиция на которой тестили звук? Прогоню на ней, чтоб послушать. Попозже...
  20. B

    Апгрейд стримера. Всё можно настроить!

    Большие извинения! Доступ к файлу поправил. Можно скачивать
Верх