• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

Результаты поиска

  1. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Не понимаю про какие перемычки Вы упоминаете уже второй раз. Подайте правильный балансный сигнал правильного уровня для начала (подозреваю, что перемычки у Вас по входу). Еще раз повторю, то, что нам не сказал продавец, мне пришлось узнавать из datasheet производителя чипа и все заработало. В...
  2. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Через очень тонкий слой пасты. Паста ведь не предназначена для того, что бы изолировать, она только для того чтобы заполнить микро рытвины в металле для увеличения площади соприкосновения. а у чипа поверхность PowerPad отшлифована, так что в пасте отпадает потребность. Главное не перекосить...
  3. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Видимо прочитать datasheet на микросхему вызывает сложности. Там есть картинки с печатными платами. На картинках обозначены точки Т1, Т2, Т3 Под картинками примечания с описанием куда цеплять эти точки. Так вот Т3 - это как раз отверстия в металлизированном слое платы для крепления радиатора...
  4. R

    RDC2-0034 All-in-One

    У микросхемы контакт с радиатором, а у радиатора с корпусом через 4 винта. Поэтому нельзя применять термопрокладку и мазать жирным слоем. ______ Олег
  5. R

    RDC2-0034 All-in-One

    The TPA3255 is available in a thermally enhanced TSSOP package. The package type contains a PowerPAD™ that is located on the top side of the device for convenient thermal coupling to the heat sink. _______ Олег
  6. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Еще на счет радиатора. Datasheet гласит от обязательном надежном контакте power pad микросхемы с радиатором и корпусом. Может у кого то проблемы с усилителем из за отсутствия контакта. ______ Олег
  7. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Я проложил не текстолит, а гроверные шайбы на каждый винт М3 между платой и радиатором. Но на всякий случай приклеил поверх смд компонентов желтый скотч, которым импульсные трансформаторы обматывают. _______ Олег
  8. R

    RDC2-0034 All-in-One

    И все таки решил поднять напряжение питания. Импульсный источник 51в, больше не рискнул, хотя можно было и 53,5. Потребляемый ток 5,7А. 33 в на 4 Ом до ограничения = 272 Вт rms КПД = 93,5 %
  9. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Сделал PBTL. Операция заключается в следующем. Перерезается коротенькая дорожка от 4 ноги TPA3255 на корпусную площадку. (Пришлось использовать микроскоп). И припаивается перемычка с 4 ноги на 3,3 в. Еще нужно замкнуть на землю входа C и D. Замыкание на гребенке не прокатывает, пришлось...
  10. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Ну что, работает девайс. получил по 156 Ватт на канал . Измерил осциллографом 25 вольт RMS на 4 Ом. На балансном входе было 2 вольта RMS (по 1 вольту в плече). До клиппирования. При этом питание просело до 42 вольт. Несколько раз мерил, радиатор даже не потеплел. Теперь буду параллелить, что...
  11. R

    RDC2-0034 All-in-One

    Хорошо, что есть форум, куда то надо выплеснуть... Купил девайс, который без радиатора для замены поломатого в сабе Monitor Audio RSW12. Подкупил подходящим напряжением 48в и подходящей мощностью, ежели подключить PBTL (первая засада, доверяй, но проверяй, необходимо хирургическое вмешательство...
Верх