• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

Результаты поиска

  1. L

    USB I2S преобразователь 32bit/96kHz, SUPER PRIME chipdip

    Вопрос к Евгению. В случае проигрывания через Windows и когда сам транспорт формирует MCLK хотелось бы узнать какая погрешность формирования частот для 44100 и 48000 соответственно. Я ведь правильно понимаю что чудес быть не может и тактовая получится с помощью делителей внутри STM32 от его...
  2. L

    РЕШЕНО! Шум adau1701

    Сейчас взял просто вход I2S на ADAU1701 директом на ЦАП 0-1 и прошил в EEPROM. Такого шума как был на выходе при прямой загрузке из Сигмы нет. Остался только слабый ВЧ фон который сильно зависит даже от того как расположена плата и кабель USB в пространстве относительно усилителя. Чем дальше от...
  3. L

    РЕШЕНО! Шум adau1701

    Проверил на своём 1701. Интересно что до того как первый раз нажал Mute в Сигмастудии шум был значительно меньше и походил на высокочастотный фон. После того как несколько раз понажимал Mute в сигмастудии отчётливо есть белый шум на выходах ЦАП 0,1, причём уже независит от Mute. Что касается...
  4. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    О, благодарю за прямую ссылку.
  5. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    Получается что блоки ASRC в тех процессорах где они есть служат исключительно для передискретизации, налету пересчитать фильтры они не помогают?
  6. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    Это было бы весьма кстати. Ждём с нетерпением.
  7. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    Понял. Неплохое решение. Думаю если бы напрямую писать под DSP то эта проблема решается внутри одной программы. А для перезаливки DSP надо что-то делать с его сбросом? И ещё вопрос, это какая ардуино что в неё ещё и 2 прошивки DSP влезают? Неужели во flash программ?
  8. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    А нет ли возможности используя внешний сигнал на GPIO переключать наборы фильтров внутри ADAU для разных частот дискретизации?
  9. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    Забыл упомянуть что I2S именно в качестве цифрового входа для дальнейшей обработки. В случае использования ADC входа понятно что вся обработка будет производиться на выбранной частоте сэмплирования что для ADC что DAC.
  10. L

    RDC2-0027v3, SigmaDSP ADAU1701.

    Насколько я понял 1701 не имеет блоков ASRC. Поэтому вопрос. Если я использую вход I2S с внешним тактированием MCLK, то будут ли корректно отрабатываться все использованные фильтры при смене частоты дискретизации на I2S входе например с 44,1 на 48, обратно и тп?
  11. L

    Как правильно делать сопряжение выхода ЦАП с усилителем мощности?

    Да, я знаю что Cirrus мягко говоря так себе, но всё равно что-то мне подсказывает что дело не только в нём. Попробую с PCM5102 у меня есть платка. Могу ещё добавить что при подключении небалансного выхода ESI Juli@ PCI напрямую к УНЧ та же фигня. Пока ОС грузится тишина - потом просыпается ЦАП...
  12. L

    Как правильно делать сопряжение выхода ЦАП с усилителем мощности?

    CS4344. Платка от китайцев, выход - последовательно кондёр 3,3мкф, резистор 470 Ом и второй резистор 10к на землю. На земл. петлю не похоже. Всё пересмотрел, землю отрывал от 2го канала, не помогает. Без корпуса, просто лежит на столе. Глянул PDF на PAG. А CS3310 - говешка?
  13. L

    Как правильно делать сопряжение выхода ЦАП с усилителем мощности?

    Cтолкнулся с проблемой фона в акустике при прослушивании связки USB-I2S Reflex транспорт + ЦАП. Есть слабый фон в обоих каналах, который особенно заметен в паузах, за полезным сигналом практически не различим. Заметил что практически исчезает когда жмем Mute в операционке. Видимо Reflex убирает...
  14. L

    Reflex USB транспорт

    Соединил. Действительно всё прекрасно работает. Поясните пожалуйста ещё по следующим вопросам : 1) для чего нужна возможность "заходить" на плату через ChipStudio? Только ли для смены VID PID имени USB? Или можно как-то использовать GPIO на плате? Ещё какой-то функционал? 2) как именно (точнее...
  15. L

    Reflex USB транспорт

    Нашёл причину. ПИТАНИЕ. С внешним питанием +5В на PCM5102 звук на выходе нормальный. Хм. что не так с 5В на плате Reflex?
  16. L

    Reflex USB транспорт

    Дополню, искажения одновременно в обоих каналах. Документация по рефлексу крайне скудная, возможно я просто упустил из виду какую-то мелочь. Пробовал делать вывод и в 44,1 и в 48 кгц
  17. L

    USB I2S преобразователь 32bit/96kHz, SUPER PRIME chipdip

    Можно ли добавить режим 2.1 (стерео + сабвуферный канал)?
Верх