чакнорис
Well-known member
Схему подключения к 1467 покажи.
Вложения
-
259,5 КБ Просмотры: 191
Схему подключения к 1467 покажи.
Подключился к сигмастудии , включил режим моно и включил dac ssample 96k, поклацал кнопки, но без изменений, единственное когда ставлю edge rate control-normal, шипение на порядок снижается! Но оно присутствует. Поклацал все что можно там вроде бы, без изменений…а что вывод 33 никуда не подключен? прицепите его туда же что 32.
и еще раз советую подключить к сигмастудио сами SSM, прочитать состояние и посмотреть что там происходит.
Вот так сделал.. в проекте, разницы никакой , вообще не понимаю ….Подключился к сигмастудии , включил режим моно и включил dac ssample 96k, поклацал кнопки, но без изменений, единственное когда ставлю edge rate control-normal, шипение на порядок снижается! Но оно присутствует. Поклацал все что можно там вроде бы, без изменений…
Вот так сделал.. в проекте, разницы никакой , вообще не понимаю ….
У меня всего три усилителя, задумка была один усилитель пустить в стерео режиме на вч и два услилителя в моно режиме каждый на правый и левый мидбас, сабвуфера нет вообще. Просто я так понимаю с перемычками в моно режиме у него повышенная мощность. Причем до какого то момента шипения нет, только делаю чуть громче и оба усилителя (те что в моно) начинают шипеть , если на одном из них прибрать уровень шипение пропадает, независимо регулировать громкость в адау или на сомом усилителе. Будто при достижении определенной мощности что то типо возбуждения начинается на выходе. И это только при наличии перемычек на выходе! Без перемычек такого нет , хоть в моно хоть в стереоТогда нет идей. Я у себя моно-режим не использовал, побоялся соединять выходы (вдруг спалю если неверно усилитель инициализируется). И у меня в двухполосном усилителе сейчас 2 раздельные НЧ колонки, а не один сабвуфер. Мне так даже больше нравится.
Всякие шумы были только либо из-за плохого контакта, либо не та полярность bclk. но между 1467 и ssm вроде все по-умолчанию нормально работало. Конденсаторы на питание вы уже вроде повесили...
Очень неплохо! При изменении громкости щелчков, шумов нет в колонках? И как у вас подключены вч, через внешний кроссовер или на прямую к усилителю? Есть ли какая то защита вч динамика? Вроде бы хлопков и щелчков при включении усилителя ненаблюдается я планирую подключать напрямую, единственный момент при загрузке проекта в адаб бывают щелчки , думаю сделать принудительное отключение вч усилителя и отключать его в момент заливки проекта.у меня два усилителя SSM, каждый из них на ВЧ+НЧ, в итоге каждый модулей работает соответственно на левую или правую пару колонок. в ADAU переключатели входов и кроссоверы. громкость регулируется на самих SSM. Шумов нет, звук отличный.
Посмотреть можно вот тут.
RDC2-0032 нет в продаже, смотрел то же на данный модуль> При изменении громкости щелчков, шумов нет в колонках?
есть небольшие "ступеньки" при изменении громкости, некритично
> И как у вас подключены вч, через внешний кроссовер или на прямую к усилителю?
напрямую. как раз долго искал на ВЧ-СЧ однополосные колонки без фильтров. выбрал Cambridge Audio minx 12. На НЧ самодельные колонки большого объема с 1 динамиком напрямую. Все 8-омные.
> Есть ли какая то защита вч динамика?
есть внутри колонок (конденсатор 150 мкф). но пока хлопков при включении не было ни разу, так что он не особо нужен. А "заливка проекта" в финальном устройстве и не нужна. Кроме того, модуль RDC2-0032 который запускает SSM-ки имеет настройку "задержки" запуска после подачи питания.
Вместо него выпускается RDC2-0051v2 но он более навороченный. Если сильно хочется можно попробовать заменить его ардуинкой или лучше blue pill на STM32, но прошивку придется самому сочинять.RDC2-0032 нет в продаже
На мерил, но писали что может быть и 2 ампера. Питаю через LM1085-3.3 от 5-вольтового преобразователя.какой ток потребления у ssm в пике?
Ясно.Вместо него выпускается RDC2-0051v2 но он более навороченный. Если сильно хочется можно попробовать заменить его ардуинкой или лучше blue pill на STM32, но прошивку придется самому сочинять.
На мерил, но писали что может быть и 2 ампера. Питаю через LM1085-3.3 от 5-вольтового преобразователя.
Извиняюсь, это я про ADAU написал.На мерил, но писали что может быть и 2 ампера. Питаю через LM1085-3.3 от 5-вольтового преобразователя.
Всем доброго времени. Вообще то, перемычками включаются параллельно два мостовых усилителя в ssm-ке. Отключив перемычку Вы удаляете один усилитель. Мне не очень понятно, нафига Вы воткнули почти 2000 мкф. на аналоговые 5 В. В этой цепи достаточно 200 мкф. параллельно С16, многие LM-ки не могут работать при большой емкости нагрузки. На фотографии отсутствует конденсатор на вводе питания в УМ, а он должен быть не менее 1000 мкф. для 200 мкф. по аналоговому питанию. Есть ещё один нюанс работы LM-ки, если напряжение на её входе окажется ниже напряжения на выходе, то открывается защитный диод, включенный параллельно регулирующему транзистору и весь шум источника питания пойдет на аналоговую часть кристалла. Это возможно, если источник не тянет или большое падение напряжения на проводах питания при увеличении мощности. Надеюсь что то из написанного мной поможет. У меня, без проблем, работает этажерка из двух 59-тых включенных в моно. Сигнал по I2S, инициализация и управление по I2C.Вопрос остается открытым. Как правильно подключить ssm3582 в мостовом режиме при 96 hz
Питаются в данный момент от лабороторного блока питания 12в, по входу питания приготовлены конденсаторы по 10000мкф, установлю когда окончательно смонтирую в корпус все это дело. На счет 2000 мкф на 5 вольтах - хорошо подметили, учту!Всем доброго времени. Вообще то, перемычками включаются параллельно два мостовых усилителя в ssm-ке. Отключив перемычку Вы удаляете один усилитель. Мне не очень понятно, нафига Вы воткнули почти 2000 мкф. на аналоговые 5 В. В этой цепи достаточно 200 мкф. параллельно С16, многие LM-ки не могут работать при большой емкости нагрузки. На фотографии отсутствует конденсатор на вводе питания в УМ, а он должен быть не менее 1000 мкф. для 200 мкф. по аналоговому питанию. Есть ещё один нюанс работы LM-ки, если напряжение на её входе окажется ниже напряжения на выходе, то открывается защитный диод, включенный параллельно регулирующему транзистору и весь шум источника питания пойдет на аналоговую часть кристалла. Это возможно, если источник не тянет или большое падение напряжения на проводах питания при увеличении мощности. Надеюсь что то из написанного мной поможет. У меня, без проблем, работает этажерка из двух 59-тых включенных в моно. Сигнал по I2S, инициализация и управление по I2C.
То есть это включение не правильное?Питаются в данный момент от лабороторного блока питания 12в, по входу питания приготовлены конденсаторы по 10000мкф, установлю когда окончательно смонтирую в корпус все это дело. На счет 2000 мкф на 5 вольтах - хорошо подметили, учту!
Можно по подробней на счет двух усилителей и перемычки, в идеале со схемой?