В принципе, можно, используя 51-вую. В сигма студии нужно будет сделать 4-ре регулятора громкости или одним регулировать сразу все четыре канала но, тогда вопрос как сделать баланс для 4-х каналов?Есть еще вопрос, пока мыслю о квадро усилителе, на 4 моно ссм3582, возникает вопрос, а есть ли возможность регулировать громкость этих усилителей поканально при помощи платы управления?
Вот тоже интересно, как можно сделать усь дли биампа, с возможностью регулировки каналов?В принципе, можно, используя 51-вую. В сигма студии нужно будет сделать 4-ре регулятора громкости или одним регулировать сразу все четыре канала но, тогда вопрос как сделать баланс для 4-х каналов?
Всем доброго времени суток. Дюжбан, ты правильно делаешь. В аналоговых усилителях - это позволяет свести к минимуму проникновение одного канала в другой канал. В чисто цифровом, проникновение одного канала в другой, значительно ниже т.к. сигнал в цифре, а не в амплитуде сигнала, но есть и подводный камень см. пред. сообщение по поводу конденсатора блокирующего 5-вольтовое питание RDC2-0059 ( SSM3582 ). В усилителях класса D с аналоговым входом, для уменьшения влияния одного канала на другой нужно применять те же приемы, что и для аналогового усилителя.Всегда разделяю каналы усилителей по питанию, а насколько это критично для импульсного бп и цифрового усилителя кто в курсе? Есть ли смысл в двух бп?
Как понимаю, лучше зашунтировать?Этот конденсатор шунтирует питание.... Наличие шума приведет к ухудшению качества сигнала, особенно по низам, и след. его емкость нужно увеличить. С другой стороны, увеличение емкости ведет к затягиванию времени достижения 5 В.
Достаточно один С16. Можно и полярным.Как понимаю, лучше зашунтировать?
C16 и С7 неполярными кондерами на 200мкф?
Или напугал?
Плюсом к перемычкам?Достаточно один С16. Можно и полярным.
Нет, плюс наружу.Плюсом к перемычкам?
Больше трогать ничего не надо?
А может еще подскажешь, почему чиповцы в видео рекомендуют не больше 12в?Нет, плюс наружу.
Не надо.
Спроси у чиповцев.А может еще подскажешь, почему чиповцы в видео рекомендуют не больше 12в?
Ошибаешься, по даташит предел 17 В.Хотя по инфе с сайта, что верхний порог 16в?
Посмотри киношку HiFiPi #1Я себе заказал транс на 10в или 10.5в, что на выходе бп даст примерно 15в.
Есть ряд проблем в этом вопросе: нужно две гальваноразвязки, два управляющих модуля, четыре питания, ну и как развязать по каналам i2c чтобы он не замыкал ихВсем доброго времени суток. Дюжбан, ты правильно делаешь. В аналоговых усилителях - это позволяет свести к минимуму проникновение одного канала в другой канал. В чисто цифровом, проникновение одного канала в другой, значительно ниже т.к. сигнал в цифре, а не в амплитуде сигнала, но есть и подводный камень см. пред. сообщение по поводу конденсатора блокирующего 5-вольтовое питание RDC2-0059 ( SSM3582 ). В усилителях класса D с аналоговым входом, для уменьшения влияния одного канала на другой нужно применять те же приемы, что и для аналогового усилителя.
СпасибоСпроси у чиповцев.
Ошибаешься, по даташит предел 17 В.
Посмотри киношку HiFiPi #1
Не совсем понял. Две развязки да, одна по I2C и одна по I2S между каналами. Каналы управляются по адресам - отсюда один модуль управления. Возможен иной вариант: DSP общий на оба канала (1 БП ) -2 развязки по I2C вход общий, выход на каждый канал. Аналогично для шины I2S. Итого 3 источника питания, и 4-ре развязки. Этот вариант даст одинаковые задержки. Но, чтобы дать более точный ответ, нужно смотреть схему.Есть ряд проблем в этом вопросе: нужно две гальваноразвязки, два управляющих модуля, четыре питания, ну и как развязать по каналам i2c чтобы он не замыкал их
Поторопился и не правильно написал. Каждый канал усилителя(моно) подключен к отдельному выходу дсп по i2s через изолятор, у входа усилителя через буффер сигналы идут на на 32 или 51в2 модуль (определение частоты) и он уже переключает каждый канал усилителя. Тогда будет развязка. По питанию там если сделать еще и для 5 вольт отдельное, тогда 4 ветки. Как такой вариант?!Не совсем понял. Две развязки да, одна по I2C и одна по I2S между каналами. Каналы управляются по адресам - отсюда один модуль управления. Возможен иной вариант: DSP общий на оба канала (1 БП ) -2 развязки по I2C вход общий, выход на каждый канал. Аналогично для шины I2S. Итого 3 источника питания, и 4-ре развязки. Этот вариант даст одинаковые задержки. Но, чтобы дать более точный ответ, нужно смотреть схему.
С I2C я поспешил. Вылетело из головы, что у I2C имеется сигнал подтверждения, если не ошибаюсь по 9-му биту.а как развязать i2c? с одним управляющим модулем мы замкнемся и можем только хуже сделать. Тдм если ну все равно 2. Канал нужно рассматривать как отдельное устройство
В этом случае тебе потребуется 1-БП для DSP, 2-изолятора для передачи шины I2S и MCLK (нужен для синхронизации 32 или 51в2 ), а далее 2 канала (32 или 51в2 плюс ссм-ка). питание 5В для 32 или 51в2 в каждом канале можно взять от БП канала. Развязка будет достаточная. В 32 или 51в2 остается загрузка данных режима для различных частот и регулятор уровня, баланс, как таковой не нужен. Также можно добавить диагностику - перегрев и т.д. и соответствующие индикаторы. Практически у тебя будет общая предвориловка и 2, чисто моно, усилителя. Такой комбайн должен работать весьма недурно.Поторопился и не правильно написал. Каждый канал усилителя(моно) подключен к отдельному выходу дсп по i2s через изолятор, у входа усилителя через буффер сигналы идут на на 32 или 51в2 модуль (определение частоты) и он уже переключает каждый канал усилителя. Тогда будет развязка. По питанию там если сделать еще и для 5 вольт отдельное, тогда 4 ветки. Как такой вариант?!
Чтобы разделить по питанию предвориловку и оконечные усилители с раздельным питанием.А можно в двух словах, для чего нужен изолятор?
Регулятор громкости можно сделать с помощью дополнительного ацп 1467. Изоляторы для такой конфигурации ненужны.Пока еще не разбирался, как сюда впихнуть рг.
В такой реализации изолятор нужен где-то?