• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

USB I2S преобразователь 32bit/96kHz, SUPER PRIME chipdip

Здравствуйте, форумчане и Админы!

Купил себе это и соединил ,
Пример подключения четырех каналов к ADAU1701 RDC2-0027v3


pins-0027v3.jpg





все программировал, RDC2-0027v3 и как генератор синуса на всех выходах и частотах и аналог.вход---аналг.выход, все работает, а вот цифровой вход---аналоговый выход нет ничего на выходе, втыкал в 2 компа и смартфон, в ответ тишина. ХЕЛП
 

Вложения

  • 407,9 КБ Просмотры: 257
  • 523,8 КБ Просмотры: 234
  • 157 КБ Просмотры: 225
  • 108,9 КБ Просмотры: 227
  • 239,7 КБ Просмотры: 225
  • 162,8 КБ Просмотры: 251
  • 229,6 КБ Просмотры: 195

igrushkin

Well-known member
Методом исключения понял, что у вас не работает цифровой вход. В настройках adau1701(2.jpg), нужно поставить data_in на пины мр0 и мр1
 
Методом исключения понял, что у вас не работает цифровой вход. В настройках adau1701(2.jpg), нужно поставить data_in на пины мр0 и мр1
да, не работает цифровой вход... на пины мр0 и мр1 стоит Input Sdata_0 и Input Sdata_1 соответственно, в окне GPIO
 
Как я насмотрелся-начитался вх. 0 и 1 это аналоговые, а последующие цифра. На 0 и 1 я тоже подавал, но с них работали аналоговые входы и соответственно на выходе был звук
 

Евгений

Administrator
Команда форума
вот так у меня в проекте, казалось бы все просто ))))
Вы в проекте SigmaStudio выводите звук с нулевого цифрового входа MP0, который физически подключен ко второму порту I2S на SuperPrime, который активен только в 4-х канальных режимах (3.1 или 4.0). Но выбираете у SuperPrime конфигурацию стерео 2.0, в которой этот порт неактивен. Выберите у SuperPrime 4-х канальную конфигурацию, например, 4.0. Либо в проекте SigmaStudio звук снимайте со входов 4 и 5.

Распределение цифровых входов у ADAU1701 в SigmaStudio:

SigmaStudio_1701_input.jpg
 

чакнорис

Well-known member
The iPod Accessory Protocol (also known as Apple Accessory protocol) is used for the communication between iPods/iPhone and accessories such as docking stations and car adaptors. It is primarily used for play control of iPod/iPhone and for transferring metadata such as track information and album art. With the later versions of the protocol, it is also possible for the iPhone accessories to communicate with applications running on the iPhone OS
Согласен, но так же и (звук в цифре )идет в магнитоллу по usb!
 

igrushkin

Well-known member
Согласен, но так же и (звук в цифре )идет в магнитоллу по usb!
Потому что в кабеле стоит конвертирующий чип (не дип:)
короче, чтобы не отклоняться от темы SuperPrime’a: подключить его можно, но через переходник
 
Вы в проекте SigmaStudio выводите звук с нулевого цифрового входа MP0, который физически подключен ко второму порту I2S на SuperPrime, который активен только в 4-х канальных режимах (3.1 или 4.0). Но выбираете у SuperPrime конфигурацию стерео 2.0, в которой этот порт неактивен. Выберите у SuperPrime 4-х канальную конфигурацию, например, 4.0. Либо в проекте SigmaStudio звук снимайте со входов 4 и 5.

Распределение цифровых входов у ADAU1701 в SigmaStudio:

Посмотреть вложение 279

Евгений и остальные форумчане, спасибо ОГРОМНОЕ!!! Инфу уложил в голове, потренировался попрошивал , есть представление. ВСЕМ успехов
 

чакнорис

Well-known member
Super prime как сказано в видеообзоре , может являться задающим генератором!? Какую частоту он выдает на mclk? Можно ли кго использовать как мастер для adau1452?
 

igrushkin

Well-known member
Кварц все равно нужен. А мастером для 1452 являться может. У меня так работает сейчас тестовая сборка. Делитель 4 (он стоит по умолчанию)
На сайте ЧиД есть подробные инструкции в пдф.
 

чакнорис

Well-known member
Кварц все равно нужен. А мастером для 1452 являться может. У меня так работает сейчас тестовая сборка. Делитель 4 (он стоит по умолчанию)
На сайте ЧиД есть подробные инструкции в пдф.
Super prime вообще нужно прошивать после покупки? Компьютер его определяет при подключении!
 

Andrew

Member
Уважаемые форумчане, требуется помощь. Проигрыватель Фубар, вывожу звук на Surep prime в режиме стерео 48к. С него идет на плату АДАУ 1701 по I2S. В АДАУ организовано деление на две полосы в каждом стерео канале. При такой конфигурации все работает, но есть претензии с НЧ. Они, как будто обрезаны снизу. Вопрос 1: Может, емкости разделительные маленькие для моего входного сопротивления УМ (10 кОм)?
Как только пытаюсь перевести проект на 96 к и перезаливаю прошивку, то все работает также, за исключением того, что в паузах между треками вылазит какая-то чушь (поток нулей и единиц). Вопрос 2: Кто-нибудь может подсказать, как это побороть?
В обеих описанных конфигурациях при выборе в Фубаре вывода по DS музыка звучит очень тихо (еле прослушивается), при выводе по KS вывоодится нормально. Вопрос 3: Что здесь может быть? этот же фубар на сторонний DAC по KS выводит без проблем.
Убил уже кучу времени. Помогите, плиз. Заранее благодарю.
 

Евгений

Administrator
Команда форума
Выпущено обновление USB_I2S_PRIME_SUPER_v1.9

Изменения:
- добавлены форматы
16 бит @ 88,2 кГц
24 бита @ 88,2 кГц
32 бита @ 88,2 кГц
16 бит @ 176,4 кГц

- добавлена возможность сделать соотношение BCLK/Fs независимым от разрядности: BCLK = 64*Fs для I2S, для TDM ширина слота равна 32 тактам BCLK (контакт 17 нужно соединить с GND)

- изменена обработка событий по изменению частоты аудиопотока: добавлен вывод 10 для 88,2 кГц и 176,4 кГц; для 88,2 кГц и 176,4 кГц вывод 10 равен "1", выводы 8 и 9 принимают состояния как для 96 кГц и 192 кГц соответственно
 
Верх