• Внешний USB-ЦАП-Аудиопроцессор CDD-010 можно купить

DSP machine 1, Hi-Res Streamer - Power Amplifier for Raspberry Pi. Обсуждаем только софт!

ldmi

Active member
Соответственно можно поставить raspbian, выключить gui.
поставить mpd + mpc клиент, mopidy и nginx + rompr.
в принципе уже нормально

Получается web-gui к "коробочке" (напильником ещё не допиливал) для управления с планшета/мобильного/компьютера для прослушивания музыки с домашних NAS или интернет-радио.

1657403062756.png
 

ldmi

Active member
А кто еще именно такую купил - как используете?
Хочу ещё попробовать какой-нибудь свисток bluetooth с профилем поддержки lossless-кодирования подключить, чтобы с телефона транслировать музыку.

У меня единственный вопрос - вроде усилитель 60 ватт, а почему громкость надо крутить от двух третей для комфортного прослушивания? на 10-ас231 слушаю.
 
Приобрёл сей девайс летом 2024 года, собрал, поставил малинку pi 4, поставил на неё операционную систему с официального сайта... Звук с малинки на HDMI и jack 3.5 идёт без искажений. На плате DSP machine 1 к радиатору унч не притронутся, горячий. Звук прерывается, тормозит, слушать это не возможно. Никакой информации не нашёл, как с этим недугом бороться. Получается из коробки данное устройство не работает или брак?
 
Последнее редактирование:

ldmi

Active member
Приобрёл сей девайс летом 2024 года, собрал, поставил малинку pi 4, поставил на неё операционную систему с официального сайта... Звук с малинки на HDMI и jack 3.5 идёт без искажений. На плате DSP machine 1 к радиатору унч не притронутся, горячий. Звук прерывается, тормозит, слушать это не возможно. Никакой информации не нашёл, как с этим недугом бороться. Получается из коробки данное устройство не работает или брак?
УНЧ горячий будет, от этого не уйти. А на pi4 охлаждение есть какое-нибудь? Начиная с pi4 для нормальной работы у меня всегда в других проектах радиаторы/кулеры. Здесь получается что может перегреваться - в корпусе отверстий нет и малине еще УНЧ добавляет . DSP1 у меня с pi3, там больше и не надо в принципе-то - если видео не использовать.
Я бы попробовал поставить какое-нибудь охлаждение (хоть простой вентилятор сверху открытого корпуса) и посмотреть как будет работать.

И где заикается? (в каком ПО, какие сценарии).
Во время заиканий если дать команду что покажет:
Bash:
~$ vcgencmd measure_temp
temp=47.7'C
Можно еще дать команду
Bash:
~$ vcgencmd get_throttled
throttled=0x0
Если как выше - то дело не в температуре
Описание команды можно посмотреть в man vcgencmd

Wiki:
 get_throttled
              Returns the throttled state of the system. This is a bit pattern - a bit being set indicates the following meanings:
              Bit   Meaning
              ────  ────────────────────────────────────
               0    Under-voltage detected
               1    Arm frequency capped
               2    Currently throttled
               3    Soft temperature limit active
              16    Under-voltage has occurred
              17    Arm frequency capping has occurred
              18    Throttling has occurred
              19    Soft temperature limit has occurred

              A value of zero indicates that none of the above conditions is true.

              To find if one of these bits has been set, convert the value returned to binary, then number each bit along the top. You can then see which bits are set. For example:

              0x50000 = 0101 0000 0000 0000 0000

              Adding the bit numbers along the top we get:
              19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1
               0    1    0    1    0    0    0    0    0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

              From this we can see that bits 18 and 16 are set, indicating that the Pi has previously been throttled due to under-voltage, but is not currently throttled for any reason.
 
Верх