На PI 4-4Гб.А вы сейчас на каком устройстве сюда написали? Планшет, ноутбук, персональный компьютер? В любом из них есть секудомер))).
На PI 4-4Гб.А вы сейчас на каком устройстве сюда написали? Планшет, ноутбук, персональный компьютер? В любом из них есть секудомер))).
На PI 4-4Гб.
У меня не Linux, а Windows 10. Ко всему прочему один монитор и одна клава!! Чтобы было немного понятнее подсчитайте сколько сожрет ноутбук(65 ВА) и малинка (примерно 25ВА) за несколько часов ежедневного серфинга по инету. И, раз Вы себя преподносите, как " Чемпион Европы EMMA 2009 в классе Мультимедиа Эксперт.", то Вам не трудно и самому сделать эти замеры, а не просить сделать за Вас такую работу. Достаточно того, что мною найдена версия Volumio работающая на USB флешке, что Вы и сами могли бы сделать достаточно пошарить на форуме Volumio, но Вам, видимо лень.
Здравствуйте. Тоже пытаюсь установить volumio на внешнюю флешку, пока безрезультатно. Не могу выполнить запуск с флешки. Хотя SDкарту запускаю без проблем. Нет пошаговой инструкции, при которой будет 100% результат.У меня не Linux, а Windows 10. Ко всему прочему один монитор и одна клава!! Чтобы было немного понятнее подсчитайте сколько сожрет ноутбук(65 ВА) и малинка (примерно 25ВА) за несколько часов ежедневного серфинга по инету. И, раз Вы себя преподносите, как " Чемпион Европы EMMA 2009 в классе Мультимедиа Эксперт.", то Вам не трудно и самому сделать эти замеры, а не просить сделать за Вас такую работу. Достаточно того, что мною найдена версия Volumio работающая на USB флешке, что Вы и сами могли бы сделать достаточно пошарить на форуме Volumio, но Вам, видимо лень.Sorry.
В 14 сообщении на этой ветки мною дана ссылка на ветку с версией Volumio работающей с USB флешки ( Volumio-3.020-2021-02-19-pi.zip). И, хотя версия не новенькая, но работает. Заливается на флешку с помощью balenaEtcher и далее все также как и с SD картой.Здравствуйте. Тоже пытаюсь установить volumio на внешнюю флешку, пока безрезультатно. Не могу выполнить запуск с флешки. Хотя SDкарту запускаю без проблем. Нет пошаговой инструкции, при которой будет 100% результат.
Ок. Спасибо, буду пробовать.В 14 сообщении на этой ветки мною дана ссылка на ветку с версией Volumio работающей с USB флешки ( Volumio-3.020-2021-02-19-pi.zip). И, хотя версия не новенькая, но работает. Заливается на флешку с помощью balenaEtcher и далее все также как и с SD картой.
А с этой версии можно обновиться на последнюю? Прямо из менюшки настроек системы?В 14 сообщении на этой ветки мною дана ссылка на ветку с версией Volumio работающей с USB флешки ( Volumio-3.020-2021-02-19-pi.zip). И, хотя версия не новенькая, но работает. Заливается на флешку с помощью balenaEtcher и далее все также как и с SD картой.
Я, не пробовал.А с этой версии можно обновиться на последнюю? Прямо из менюшки настроек системы?Посмотреть вложение 2697
Самое первое, проверить наличие необходимого для работы DSP машины, драйвера. Без дровишек работать не будет.Здравствуйте. Ребята, у кого есть опыт установки плеера Moode? Помогите пожалуйста разобраться с выводом звука с Raspberry на DSP Machine 3.
Загрузил образ на микро SD. - успешно.
Втавил в малинку и запустил. - успешно.
Открылась главная страница плеера. Как-то нашел тестовые треки для проверки. Включаю, на первый взгляд плеер запустился и время начало свой отчет трека, а звука на DSP Machine 3 не выводиться. Пытался в настройках вывода звука переключить на i2s Dac. Перебрал кучу вариантов из списка ни один не заработал.
При этом выбрал драйвер чип-дип-дак но безрезультатно.
Куда копать, что делать?
Здравствуйте.Самое первое, проверить наличие необходимого для работы DSP машины, драйвера. Без дровишек работать не будет.
Долго ждал ответ, да и сам его искал в интернете.Здравствуйте.
Тестовые файлы в MoOde работают через DSP Machine 3 звук выводится. А дальше как слушать остальную музыку из сети не понятно. И как загрузить треки в папку NAS не понятно?
Видел на китайском рынке мощный мини пк. Такой же видел на американском рынке, но похоже это китайский пк. Размеры пк примерно как модуль 001/011Конечно, лучше PC ничего нет.
Он же может выступать аудио процессором. Например, при использовании Audiomulch. А при наличии профессиональной звуковой карты выдаст шикарный звук.
Вопрос в габаритах устройства.
А тут Raspberry вне конкуренции.
Да и цена имеет значение.
В защиту........
1. Raspberry pi в помойку.
2. Купить пк с возможностью увеличить ....
Слушаем музыку непосредственно из сети.
........Только кабель интернет. И будет вам счастье.
А пока сижу с Raspberry pi и ловлю все это по вай-фай. Все это ужасно. Связь пропадает, даже если залочил роутер только под Raspberry pi, звук заикается или вообще висит. В общем как-то так.
Что тут защищать?В защиту.
1. Цена
2. Скрытая установка.
3. Бесшумность.
4. Малое энергопотребление при 24\7
5. Не понятно, что мешает Малинку подключить проводами?
6. Дистанционное управление со смартфона.
7. Наличие сравнительно недорогих звуковых "шляп". с высококлассным выводом звука хоть по коаксиалу, хоть по HDMI, хоть по RCA, хоть по оптике. Звуковуха для ПК это будет внешняя карта, за совсем другие деньги.
У меня прекрасно работает слабенький китайский PIPO. Правда к нему подключена звуковая карта за 90 килорублейЧто тут защищать?
Есть мощные пк без вентилятора так же работают в linux и других средах. Так же управляются с телефона.
Попробуйте со своего телефона андроид или iOS войти в свой пк и поработать с телефона. Уже много приложений есть. Но у Китайцев есть и то и другое. Пока больше на китайский рынок смотрю.
А пока попробую установить Alex@ELEC, вроде бы там есть выход на яндекс музыку. Попробую его установить. Пока будет ехать мой заказ из Китая.
Кто-то устанавливал себе? Какие настройки?
Это же KODI. Там звука не будет. Как, впрочем и на Яндексе.А пока попробую установить [B сказал(а):Alex@ELEC, вроде бы там есть выход на яндекс музыку. Попробую его установить. [/B]
Недавно на андроиде да и не только на нем увидел вот такое. При переключении по всем возможным вариантам звук для моих ушей нормально звучит при таком раскладе. После обновления знаний в своей голове звук для меня стал посредственным.Это же KODI. Там звука не будет. Как, впрочем и на Яндексе.
Если Вас устраивает это качество воспроизведения, то купите на Али любой MP3 плеер. Результат будет тот же.